主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
您好!
我们使用以下示例进行了实验:rfCarrierwave_LP_CC1352P7_4_tirtos7_ticlang。 首先是 LP-CC1352P7-4、然后是868MHz 处的定制原理图/PCB。 我们使用 SA44B 频谱分析仪作为测试接收器,并使用其 Spike 应用程序进行可视化。
1.在 LP-CC1352P7-4上、我们能够生产868MHz 并查看结果。
2.在我们的 PCB 上,我们没有看到输出(除了一些罕见的峰值~ 868.5Mhz )。
与 Sub-1GHz 天线路径相关的两个原理图与 LaunchPad 和 PCB 中的原理图相同。 这是我们原理图上的内容: 
天线是 Helix 类型。
我们需要一些指针在哪里搜索、查找内容。 该示例在 LP-CC1352P7-4上运行。
此致
Ivan Cenov