This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:CC1352P7-4.

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1426517/cc1352p7-cc1352p7-4

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

您好!
我们使用以下示例进行了实验:rfCarrierwave_LP_CC1352P7_4_tirtos7_ticlang。 首先是 LP-CC1352P7-4、然后是868MHz 处的定制原理图/PCB。 我们使用 SA44B 频谱分析仪作为测试接收器,并使用其 Spike 应用程序进行可视化。

1.在 LP-CC1352P7-4上、我们能够生产868MHz 并查看结果。

2.在我们的 PCB 上,我们没有看到输出(除了一些罕见的峰值~ 868.5Mhz )。

与 Sub-1GHz 天线路径相关的两个原理图与 LaunchPad 和 PCB 中的原理图相同。 这是我们原理图上的内容:

天线是 Helix 类型。

我们需要一些指针在哪里搜索、查找内容。 该示例在 LP-CC1352P7-4上运行。

此致

Ivan Cenov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我认为、默认情况下、rfCarrierWave 示例将以最大输出功率运行、这意味着20 dBm。

    鉴于您的原理图上未连接20dBm 路径、该路径将不会显示在频谱分析仪上。

    幸运的是、您可以在 SysConfig (rfCarrierwave.syscfg)中的以下位置进行更改:

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通过使用不同的 TX 功率1、4、6和10dBm 更改您提到的设置进行了测试 可见效果。
    我们使用低于1GHz 的天线、该天线(在 SysConfig 用户界面中)的最大 TX 功率为14dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以首先测量这一测量、以便检查您是否正在测量指定的 输出功率?

    即移除天线并在直流块之后进行测量。 在引入天线作为新参数之前、需要首先确认传导性能。

    传导输出功率应该明显存在14dBm 与1dBm 之间的差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我的同事所说、他们再次以一个干净的榜样重新启动、这是有效的。 我们第一次尝试使用 CC1352P7-4的原因似乎并不明确。 现在这可以工作、并且可能是我们的系统配置错误。