This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:I2S 示例中的 EchoThread Pending Problem

Guru**** 2814625 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1436417/cc1312r7-echothread-pending-problem-in-the-i2s-example

器件型号:CC1312R7
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

工具与软件:

大家好、TI 团队

我正在尝试使用 CC1312R7中的 I2S 来收集音频数据。
我将运行 I2Secho 示例代码
I2S 线程挂起、无法收集音频数据。

查看 ROV、echoThread 和 mainThread 已被阻止、因此无法再从 I2S 导入数据。


要解决此症状、我应该检查什么?
另外、如何解决呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您可以看到任务处于暂挂状态的位置。 您的任务似乎正在等待数据。  

    您是否正在使用  CC3200音频 BoosterPack?

    LED 是否亮起、表示驱动程序初始化成功?

    您能否使用逻辑分析仪来检查数据是否通过 I2S 线路传入?

    谢谢、

    Marie H.