This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:CC1314以1250Mhz 运行、但 TX 功率太低。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, LP-XDS110ET, CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1428819/cc1314r10-cc1314-runs-at-1250mhz-and-the-tx-power-is-too-low

器件型号:CC1314R10
主题中讨论的其他器件:LP-XDS110ET、CC1312R、

工具与软件:

您好、TI 专家。

同一模块中包含 CC1312和 CC1314芯片、同时使用 LP-XDS110ET 开发套件调试器和智能射频残桩7
使用相同的设置、替换芯片并测试1250MHz。
以下是 CC1312R 智能射频残桩7设置

以下是 CC1312 TX 电源。

我们设置为13dBm、实际测量值大约为10.96dBm、目前为止一切正常。

接下来、我们将现在的 CC1312模块芯片替换为 CC1314R10、并使用智能射频残桩7进行设置

当我们用 CC1314替换 CC1312芯片时、它的 TX 功率大约为-13dBm。

那么、我们如何解决该问题呢?

THX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 请分享有关测量设置的更多信息。
    • 您是否使用定制硬件和/或是否在 TI 硬件上执行了相同的测量?
    • 您使用的是哪个版本的 SmartRF Studio 7 (我们始终推荐最新版本)?
    • 您在 SmartRF Studio 中为 CC1314R10选择了什么目标配置?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZC:

    1.我们的工程师下载了最新的 SmartRF Studio 版本2.31.0、但仍然存在这个问题。

    2.我们的射频设计基于 LP_CC1314R10_RGZ、我们使用的芯片也是 RGZ 版本。 (同时、我还将目标配置设置为 LP_EM_CC1314R10、仍然存在同样的问题。)

    3.我们用一个自行开发的模块进行1250Mhz 的射频匹配 分析这个问题、我们首先使用了 CC1312芯片进行测量、 测量完成后、我们将芯片更改为 CC1314、然后再次进行测量。 上述所有测试均同时执行。 运行情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下周星期三之前对此问题回复、因为我需要看看这是否可以在实验室中重现。 因为我们没有参考设计、那晚不会是1-1、但我能看一下我能否再现低输出功耗。

    但这看起来可能是焊接问题-请您仔细检查一下吗?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZC:

    我们尝试了多个模块、当 CC1314没有 TX 电源时、我们切换到了 CC1312、电源恢复正常。

    另外、今天我们要求工程师从 CC1314芯片的射频端口直接接入频谱。 当通过芯片引脚接线时、其发射功率仍在-13dBm 左右。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZC:

    你好。

    您有任何身份吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我的实验室访问权限有限、但这还没有忘记。 当我能够进行测试时(可能是下周中期、以便设定期望)、我将提供此方面的反馈。   

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    后续-请分享您用于1250 MHz 操作的 BOM? 我发送了一个朋友请求,这样你就不需要公开这样做。 还请说明它是否使用0201或0402组件、以便我可以使用正确的 TI LaunchPad 进行测试。

    否则、仅仅将 CC1314R10 RGZ 器件安装到 CC1312Rx 板上不会产生任何输出功率(因为平衡-非平衡变压器在这些设计中是为868/R10 915 MHz 运行而设计的)。


    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZC:
    我已向您发送了平衡-非平衡变压器的匹配电路。
    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZC:

    当您试验时、
    我认为您可以直接测量 RFP 和 RFN 引脚插座的 TX 功率。
    我们的工程师使用 CC1312和 CC1314直接测量 RFP 和 RFN (分别为-13dBm 和+10dBm)的 TX 功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我决定对这一点进行调查。 无线电中显然包含某些内容
    阻止芯片执行功能的错误消息。

    我已使用 SmartRF Studio 7、并将 LAUNCHXL-CC1314和标记为 CC1312R1已交付的 EWB 配合使用

    集成产品。

    我的发现结果是、在931MHz 时存在突然限制、此时输出会从+13dBm 下降
    转换为- 13dBm

    我使用 Advantest SA 绘制了800至1300MHz 的频率以及所有频率
    在800MHz 至930.99MHz 范围内、输出为+13dBm、但略有差异。

    在931MHz 时、输出降至-12左右、并且在1200MHz 范围内、然后向上输出下降
    降低了几 dB。

    这表示在高于931MHz 时设置了一些"限制"、并且这些测量是使用进行的
    未修改的滤波器。 低通可以解释为1200以上出现了"几 dB 压降
    匹配天线或平衡-非平衡变压器失配。

    我们正在开发针对这些频率的无线电、因此欢迎大家对此发表评论。

    Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否与 PA 表有关?是否有不合适的值?

    为什么这会突然依赖于频率?

    G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZC:
    在调查过程中、我们发现问题的根本原因是 Smart RF Studio 版本出现了问题。
    如果我们使用 Smart RF Studio v2.28.0、则功率约为11dBm、


    但当我们使用2.30.0或2.31.0时、发射功率将变为-13dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、现在我们可以按计划继续执行该项目。

    Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我只想确认您认为此问题已得到解决、或者您是否仍需要 TI 的其他实验结果来帮助解决此问题?

    此致、
    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZC:

    我们对此问题没有其他问题。

    THX。