This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:与 CC1190进行智能射频通信

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1190, CC1310, CC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1434052/cc1310-smart-rf-communication-with-cc1190

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1190CC1100、CC1101

工具与软件:

您好!

   我正在 使用 Smart RF Studio 在 cc1310和 CC1190之间进行射频通信 cc1310正在与另一个 cc1310 通信、cc1190正在与另一个 cc1190通信、但   当我尝试与 cc1190通信时、cc1310正在接收数据、但当 cc1310传输数据时、cc1190无法接收数据、我附加了两者的 RF 设置。

谢谢、此致  

辛格王子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王子:

    您需要选择正确的射频板才能正确配置 DIO:

    我不确定"cc1190正在与另一个 cc1190通信"这个词的含义-您的屏幕截图中包含了 CC1100。 但是、如上所示、请首先尝试选择 EU 或 US CC1310-CC1190参考设计。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zazk:

    我尝试了欧盟和美国的配置,但没有得到结果,我找到了一个与我的问题相关的线程 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/536819/cc1310-and-cc1101-in-rfstudio-7 我认为我面临的问题与 TIM M 相同

    谢谢。此致

    辛格王子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王子:

    请提供所使用的器件/设计和您的设置的更多详细信息。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zazk、

           我在 Smart RF Studio V7中将 CC1310用作 TX、将 CC1190用作 Rx  

    谢谢  

    辛格王子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王子:

    CC1190是一个前端、需要连接一个无线收发器/SoC。 什么是收发器/SoC?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zazk:

           我使用的收发器是 CC1101、它连接至 CC1190。

    谢谢你、谢谢你

    辛格王子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王子:

    您在上面分享的 SmartRF Studio 屏幕截图是针对 CC1100、而不是 CC1101。 请您先仔细检查一下吗?

    此致、

    Zack