This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1312PSIP:使用带 CUI 的 CC1312PSIP Launchpad

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1312PSIP, LP-EM-CC1312PSIP, LAUNCHXL-CC1312R1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1442278/lp-em-cc1312psip-using-cc1312psip-launchpad-with-cui

器件型号:LP-EM-CC1312PSIP
主题中讨论的其他器件:CC1312RCC1312PSIP、、 LAUNCHXL-CC1312R1

工具与软件:

您好!

我有一个 CC1312PSIP Launchpad、其中不包含 XDS110程序接口。 我已经使用 CC1312R Launchpad 将 CC1312PSIP Launchpad 连接到 XDS110引脚。 我可以按预期进行编程和调试。 不过、我想在 PSIP 上使用 CUI 进行调试、但无法获得稳定的性能。 我已经讨论了原理图并将 PSIP 板的 UART 引脚连接到 CC1312R Launchpad 的 TXD 和 RXD、有时我会让 CUI 正常工作、但几乎无法正常工作。 我知道我的连接可以、但为什么它无法可靠地工作?

我将使用未修改的收集器示例。

谢谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    您能为我列出您连接到 CC1312PSIP 的 XDS110 (CC1312R)的哪些引脚吗?

    通常、您需要针对正常工作的 UART RXD、TXD、GND 进行连接。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使其工作一次或两次、因此我知道我的引脚是正确的。 我使用 PSIP 上的 DIO12和 DIO13连接到 XDS110上的 RXD 和 TXD。 我已将 PSIP 开发板插入 XDS110侧的 CC1312R、用于编程/调试。 如果我在 CC1312R 开发板上运行 CC1312R 收集器示例、效果会很好。 我在 PSIP 模块上运行时遇到问题。 我使用 IAR 进行 PSIP 开发、而我使用 CCS 尝试了 CC1312R、因此可能会有区别。

    这不是必要的,我得到这一工作,但我想了解为什么它不在情况下,这是因为一些重要的东西。

    感谢您的帮助、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    前面讲过、有必要将 XDS110 GND 引脚连接到电路板的 GND 以使 UART 正常工作。 由于您很幸运、在没有连接到 RXD、TXD 和 GND 的情况下、它可能运行过几次。但是、实现正确的 UART 连接时、您必须连接 RXD、TXD 和 GND。

    您能否验证引脚是否按以下方式连接?
    -板的 TXD -> XDS110的 RXD
    -板的 RXD -> XDS110的 TXD
    -电路板的 GND -> XDS110的 GND

    您是否是指"插入"已将 LP-EM-CC1312PSIP 的所有引脚连接到 LAUNCHXL-CC1312R1的 XDS110?

    另外、您是尝试在 UART 上打印自己的调试信息还是参阅开箱即用的终端应用?

    如果您使用默认示例、这应该是开箱即用的。 请验证连接、以便我们可以缩小问题范围。

    此致、
    等等