主题中讨论的其他器件:CC1312R、 CC1312PSIP、、 LAUNCHXL-CC1312R1
工具与软件:
您好!
我有一个 CC1312PSIP Launchpad、其中不包含 XDS110程序接口。 我已经使用 CC1312R Launchpad 将 CC1312PSIP Launchpad 连接到 XDS110引脚。 我可以按预期进行编程和调试。 不过、我想在 PSIP 上使用 CUI 进行调试、但无法获得稳定的性能。 我已经讨论了原理图并将 PSIP 板的 UART 引脚连接到 CC1312R Launchpad 的 TXD 和 RXD、有时我会让 CUI 正常工作、但几乎无法正常工作。 我知道我的连接可以、但为什么它无法可靠地工作?
我将使用未修改的收集器示例。
谢谢!
Andy