This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:具有3.85k 数据速率的偏差和 RX 带宽设置。

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1437608/cc1101-deviation-and-rx-bandwidth-settings-with-3-85k-data-rate

器件型号:CC1101

工具与软件:

大家好、TI 团队:

我需要使用3.85k 的数据速率(以实现260 µs 的持续时间)、SmartRF Studio 中列出的 CC1101典型设置中不包括该数据速率。

我 找到了一篇讨论此问题的文章、并仔细阅读了。

参考帖子:

CC1101不同偏差与数据速率(4.8K)-其他无线技术论坛-其他无线- TI E2E 支持论坛

根据 Sverre 在帖子中的评论、

"4.8kbps 和+/-25.4kHz 偏差的 BWsignal 随后约为55.2kHz (这可能是拼写错误、确切地说应该是55.6kHz)

  然后、10kbps 和+/-19kHz 偏差的 BWsignal 约为48kHz "

"对于 上述4.8kbps 和10kbps 情况、BWsignal 大致相等、并且 频率误差相同。 偏差设置为获得相同的 信号带宽、因此两种数据速率具有相同的晶体精度要求。  "

不同数据速率的偏差似乎应使 BWsignal 大致相同、从而使 BWchannel(即 Rx BW)也应该相同(对于几个密切相关的数据速率)。

我理解是否正确?  在提供这些设置时、您是否使用了任何分组或系列?

如果有这样的组  

我是否应该将 RX BW 的3.85k 数据速率设置为58k、与2.4k 数据速率相同? 或102k、与4.8k 数据速率一样?  

此外、TA2012在帖子中的答复表明、调制指数应始终为0.5及以上、以确保 CC1101的正常运行。 对于低数据速率、应使用高指数。

在他的指导下、我了解了预期数据速率38.5k 的不同设置、并制作了如下的比较表:

数据速率(kbps) 偏差(kHz)
调制指数
BWsignal (kHz) RX BW (BWchannel)(kHz)

1.2.

5.2.

8.7.

11.6.

58.

2.4.

5.2.

4.3.

12.8.

58.

3.85.

5.2.

2.7.

14.3.

58.

3.85.

25.4.

13.2.

54.65

102.

3.85.

22.2.

11.5.

48.3.

102.

4.8.

25.4.

10.6.

55.6.

102.

10.

19.

3.8.

48.

102.

在以蓝色突出显示的行中、我有意将偏差修改为22.2、接收11.5的调制指数、这与4.8k 数据速率的指数10.6更接近。

这种方法是否合理?

感谢您抽出宝贵的时间了解相关信息、对于3.85k 数据速率的推荐设置、我将不胜感激。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这将取决于您的 晶体精度。 这两个选项都不会允许较大的晶体频率偏移:

    第一个选项应使灵敏度/范围提高2.5dB、但重要的是晶体偏移始终不会超过10kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RGW

    感谢您的及时响应。

    绿色的手、 我问您是如何得出晶体偏移要求10kHz 的吗?

    这是从公式的斯弗雷提出在他的通信:

    BWchannel > BWsignal + 4* XTALppm* FRF ?

    4* XTALppm* FRF < BWchannel - BWsignal = 58 - 14.3 = 43.7kHz

    XTALppm*FRF < 43.7/4=10.9kHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    晶体偏移要求输入为10kHz、因为这是在使用您选择的 PHY 设置超过编程的 Rx 带宽之前您可以接受的最大值。

    正确、 BWchannel > BWsignal + 4* XTALppm* FRF