This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 新星型网络的最佳协议

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1444658/best-protocol-for-a-new-star-network

主题中讨论的其他器件:CC2652P

工具与软件:

您好!

我们正在进行一些研究以开发新版本的无线传感器。

我们希望实现 具有以下要求的专用网络:

1)网络中传感器节点(电池供电+太阳能电池板0.3W)的功耗较低、收集器(电池+太阳能电池板2-5W)的功耗稍高。

2)范围>50m

3)我们需要收集 1到2MB 每天从每个传感器

4)每个网络中约30个传感器

5)理想的 Sub-1GHz 频段,但也2.4 GHz 可能是好的(如果范围不下降太多,在存在障碍). 我们担心的是低于1GHz 的占空比。

6)传感器和收集器之间的时间同步(理想情况下为1ms)

7)没有问题的延迟,传感器可以等待,直到收集器有自由接收数据。

我们目前将 CC2652P 用于采用 BLE (LE 编码 S=8)作为协议的 PoC、我们很高兴这样做。 总之、我们希望切换到自由协议以降低成本、因为我们不需要与其他 BLE 设备连接(网络是私有的)。 此外、如果可以、我们还想从2.4GHz 频段切换到低于1GHz 频段、以扩展覆盖范围(更改 MCU 不是问题)。

我们认为 TI 15.4堆栈可能合适、但我们希望听取您的意见。

谢谢!

Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    如您所言、这听起来非常适合 TI 15.4-Stack。 我们在低于1GHz 和2.4GHz 频带上支持多个 PHY。  

    如果您要使用跳频(如 BLE)、则可以使用 FH 模式(我们支持休眠节点)。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    如果我们选择 PHY ID = 133 (标准 ETSI)、TI 15.4 Stack 会根据占空比(并符合标准)自动限制 Tx 吗?

    谢谢!

    Riccardo S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    不、我们没有占空比的自动调节。

    如果选择 ETSI 作为您的区域、器件将始终在传输数据包之前执行 LBT。

    如果使用 FH 模式、可以使用 CERTIFICATE_TEST_MODE  来测试信道占用。

    如果您使用 ARIB 模式、我们可以选择控制占空比。 使用正确的 PHY。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否建议一些文档来深入了解 TI 15.4 Stack?

    谢谢!

    Riccardo S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    如需了解详细概述、请参阅我们的软件概述应用手册:

    https://www.ti.com/lit/swra782

    当您准备好开始开发后、我希望用户指南对您有所帮助:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AITUIbVTzCdD7w7KebQ-qA__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST&placeholder=true

    谢谢、

    Marie H.