工具与软件:
您好!
我们正在进行一些研究以开发新版本的无线传感器。
我们希望实现 具有以下要求的专用网络:
1)网络中传感器节点(电池供电+太阳能电池板0.3W)的功耗较低、收集器(电池+太阳能电池板2-5W)的功耗稍高。
2)范围>50m
3)我们需要收集 1到2MB 每天从每个传感器
4)每个网络中约30个传感器
5)理想的 Sub-1GHz 频段,但也2.4 GHz 可能是好的(如果范围不下降太多,在存在障碍). 我们担心的是低于1GHz 的占空比。
6)传感器和收集器之间的时间同步(理想情况下为1ms)
7)没有问题的延迟,传感器可以等待,直到收集器有自由接收数据。
我们目前将 CC2652P 用于采用 BLE (LE 编码 S=8)作为协议的 PoC、我们很高兴这样做。 总之、我们希望切换到自由协议以降低成本、因为我们不需要与其他 BLE 设备连接(网络是私有的)。 此外、如果可以、我们还想从2.4GHz 频段切换到低于1GHz 频段、以扩展覆盖范围(更改 MCU 不是问题)。
我们认为 TI 15.4堆栈可能合适、但我们希望听取您的意见。
谢谢!
Riccardo