This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110ET:在将调试器与泵连接和调试时、调试器不工作

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1447297/lp-xds110et-debugger-is-not-working-while-connecting-it-with-the-pump-and-debugging

器件型号:LP-XDS110ET

工具与软件:

IAM 正在为电动油泵工作。 当我 在泵断开的情况下仅将 LP-XDS110ET 调试器连接到 PCB 时、代码会正确刷写、调试器正常工作。 当我在与泵相连的同时将 LP-XDS110ET 调试器连接到 PCB 并开始调试时、调试器正在闪烁、但无法从泵获得反馈。  

IAM 收到此类错误:

C28xx_CPU1:错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了一个错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.7.0.00213)

C28xx_CPU1:无法停止目标 CPU:(错误-1135 @ 0x838F4)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.7.0.00213)

C28xx_CPU1:尝试20次后无法确定目标状态

C28xx_CPU1:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。  程序存储器中可能仍嵌入了断点操作码。  建议您在连接和重新加载程序之前重置仿真器、然后再继续调试

我附上了供您参考的屏幕截图。