请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-XDS110ET 工具与软件:
IAM 正在为电动油泵工作。 当我 在泵断开的情况下仅将 LP-XDS110ET 调试器连接到 PCB 时、代码会正确刷写、调试器正常工作。 当我在与泵相连的同时将 LP-XDS110ET 调试器连接到 PCB 并开始调试时、调试器正在闪烁、但无法从泵获得反馈。
IAM 收到此类错误:
C28xx_CPU1:错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了一个错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.7.0.00213)
C28xx_CPU1:无法停止目标 CPU:(错误-1135 @ 0x838F4)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.7.0.00213)
C28xx_CPU1:尝试20次后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。 程序存储器中可能仍嵌入了断点操作码。 建议您在连接和重新加载程序之前重置仿真器、然后再继续调试
我附上了供您参考的屏幕截图。