This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:5kbps/LRM 以通过 FCC 15.231

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1448597/cc1311p3-5kbps-lrm-to-pass-fcc-15-231

器件型号:CC1311P3

工具与软件:

您好!  

我需要 15.231有关 CC1311p 20dBm 的经验。  

通常、 根据 TI15.4的支持、我们的客户将以50hop/s 的速度通过15.247认证。  

如果客户采用 Prop RF 以5kbps LRM PHY 通过15.231、您是否看到任何限制?

我通读该标准、看起来只有一些数据包长度限制。  

PS。 运行@915MHz 频带

BR. Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albin:

     3m 时的输出功率470 MHz 限制为12,500微伏/米、约为-13.3dBm。 在2.15dB 的典型天线增益下、最大输出功率约为 -15.5dBm .

    该标准允许在测量发射时使用均值计算(占空比)。 为了能够传输20dBm 的功率、其传输需要限制为 1.67毫秒 稳压器、以便获得-15.5dBm 的平均输出功率。

    5kbps LRM PHY 的同步字长度为192个符号、符号速率为20ksps。 这将产生一个 9.6 ms 传输时间。   同步字传输时间超过了占空比限制、因此输出功率为20dBm。

    它们需要降低输出功率或选择具有更高数据速率的 PHY、以符合法规。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    是的、是915MHz。  

    在发送此论坛之前、我还根据规格进行了一些计算。 (大约12,500,500 mV 或12500mV 是相当令人困惑的)、这低于基于12500mV 计算的值。 您的计算结果是12.5mV/m、对吧? 在这种情况下、导电性 TX 波形限制小于46uW。  

    例如、假设天线是理想的全向天线。 测量为3m、因此地球表面面积约为113m^2。  

    12.5V/m ~~ 0.4145W/m^2. 然后累积所有表面、因此导电允许 113 x 0.4145 = 46W。  

    https://www.compeng.com.au/field-strength-calculator/ 

    另一个问题与同步字有关、192符号是否是必需的? 客户可以自行定义吗?  

    BR. Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albin:

    FCC 15.231 (b)指出、场强以微伏/米为单位测量、因此限值为12.5mV/m

    另一个问题是关于同步字、192个符号是否是强制性的? 客户可以自行定义吗?  [报价]

    同步字经过硬编码、长度为64个符号。 LRM Phy 不使用前导码、但它传输2个同步字、之后传输一个反向同步字。 有关同步字和数据包格式的更多信息、 请参阅 CC13xx 远距离模式 应用手册的第4.2节。

    为什么不使用 WB-DSSS 并满足15.247标准?