主题中讨论的其他器件:CC1352P、 、SysConfig、 CC1312R
工具与软件:
嗨、大家好:
我在官方网站上发现、诸如 CC1312PSIP 和 CC1352P 之类的几款 MCU 支持20dBm 的433MHz 传输功率

但在使用最新的 SDK 后、我发现他们的15.4例程都无法配置433MHz


如何在433MHz 上配置20dBm 的传输功率?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、大家好:
我在官方网站上发现、诸如 CC1312PSIP 和 CC1352P 之类的几款 MCU 支持20dBm 的433MHz 传输功率

但在使用最新的 SDK 后、我发现他们的15.4例程都无法配置433MHz


如何在433MHz 上配置20dBm 的传输功率?
尊敬的 Theo:
默认情况下、cc1312R 不支持433MHz。 最后、我们在硬件上把433的射频参数进行了匹配、将433软件的射频配置1352P-4进行移植、这样可以确保14dBm 的传输功率正常使用。 以下链接:
e2e.ti.com/.../wireless-connBy 默认情况下、cc1312R 不支持433MHz。 最后、我们在硬件上匹配了433的射频参数、并移植了1352P-4 433软件射频配置、这样可以确保正常使用14dBm 的传输功率、
ecatity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1219477/lpstk-cc1352r-how-to-run-ti-15-4-stack-at-433MHz?tidearch=e2e-sitesearch&keymatch=CC1312R1%2015.4%CC1312R1%2015.4%Ul 20433MHz
我认为20dBm 也可以通过从其他 sysconif 导入配置来解决。 我们的硬件射频已经兼容。 有没有合适的解决方案?
此致、
烧杯
尊敬的 Faker:
所有 P 器件都可以在433 MHz 上实现20dBm 功率。 我们的软件未提供此选项、因为许多法规 FCC、ETSI 将433频带中的输出功率限制在远低于20dBm。
如果要将其设置为20dBm、则需要调整 radio_config.c 您可以使用 SmartRF Studio 7对此进行测试 、SmartRF Studio 7可生成无线电配置、并且只需在工程中调整它(如之前链接的文章中所示:从 SysConfig 取消链接并手动包含配置)。
此致、
等等
您好、Alex、
在这种情况下、您需要寻找包含另一器件的解决方案。 我们将在此处为您提供指导: https://www.qorvo.com/products/p/QPA9119
这是专门针对433 MHz 的。 对于其他频段、我们强烈建议您使用可提供20dBm TX 功率输出的 MCU。
概述请访问: www.ti.com/.../overview.html
此致、
等等
您好、Alex、
遗憾的是、我们现在不提供用于433 MHz 的外部放大器。
我们仅 为 CC1352P 提供此 PA 设计(适用于 433 MHz 和20dBm)。 这要求您修改 PA 电路和器件的固件。
。[报价]
此致、
等等