This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:温度读数是否会增加功耗

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1451561/cc1310-whether-temperature-reading-increases-power-consumption

器件型号:CC1310

工具与软件:

我调用 API AONBatMonTemperatureGetDegC () 来获取当前芯片温度。

我想知道、此温度采集会增加额外的功耗吗?例如、如果我每分钟读取一次而不是每5分钟读取一次、二者会有什么不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这是一个常开(AON)外设、对于是否读取它没有影响:



    不过、我建议不要过于频繁地唤醒器件。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

     我可以理解您的建议、频繁唤醒 MCU 会增加额外的功耗、而不是频繁读取温度会有其他不利影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、唤醒器件时会有开销。

    如果您希望以最节能的方式(即不超过所需次数唤醒 Cortex M3 MCU)从 BATMON 外设获取数据、建议您通过生成事件以使用以下寄存器唤醒器件:

    此致、

    Arthur