主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
我正在使用 cc1314R10测试1Mbps 个人模式的传输。 在 CCS 中、没有1Mbps 的选项、因此我使用 CC1312存在的1Mbps PHY 的参数修改了500kbit PHY。
这不起作用、这里有一些测试数据、设置是 LP-EM-CC1314、它通过无线电传输以太网数据包、并在具有 SmartRF Studio 和 LaunchPad CC1312作为接收器的 PC 上接收数据包。
如果发送器是带有 CC1312的自行设计电路板、则此设置效果完美。 为了消除电路板问题、我将使用 Launchpad 和 SmartRF Studio 作为接收器。 下面是接收到的数据包转储:
19:36:24.088 | ff | 2303 | ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff E4 fa C4 77 69 A9 08 00 01 00 06 00 01 00 06 04 00 01 E4 fa C4 77 69 A9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 A8 01 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3e 4c 00 A5 df ff fd b5 ff fa fe f7 7e ff ff ff ff ff ff ff ff ff dd ff b7 f1 bb 37 ff f1 8f d cb ff 55 55 55 55 55 56 4c 2d 47 78 2c 3c 00 00 00 f ff 93 EB 11 dd a6 4 20 18 00 04 20 00 18 df f1 c6 bf bf bf bf b9 ff bf fc 8d FD ff df fd fb ab db 6F a7 ef 0f 7f 37 bb e7 b8 ff c7 ef d5 3c fb af f b3 d7 ff 1b 0f fb bf ef ff fd f1 BB b9 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff Off 7c ff EB ad 8f D9 ff F7 D7 73 FD ef ed 6F e7 ce ff af 3d f6 27 fb 6F f6 bf 7f 7f ff 7b 9f |-45 CRC 错误
19:36:24.619 | 01 | 2192 | | -44 CRC 错误
19:36:24.619 | 0b | 3840 | 00 3c 00 64 D1 54 CB 48 | -45 CRC 错误
19:36:24.744 | ff | 2303 | ff ff ff ff ff ff ff ff 5c 93 A2 9d 75 A7 08 06 00 01 00 06 04 00 01 5c 93 A2 9d 75 A7 c0 A8 01 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 A8 01 1e 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 bf D7 4d ce 70 98 00 08 07 ff ff F7 ff ed fb Fe ff 7f fb fb f3 ee ff bf df 33 ff df df df ff ff fb ff fb ff fb ff 7f 3D 55 55 55 55 64 C2 D4 77 82 C3 c0 00 0f 7f D7 24 e8 a9 5d 69 C2 01 80 00 00 00 01 81 09 A7 df 00 f df df 00 f 00 f df f f f df df 关闭 FF ff bf ff ff ff ff 7f 7b ff fd ff ff ff 3f ff E6 bb ff bf df 7f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff E3 df ff ff ff be 7b f fd f1 ff fd FD ff 7f 关闭关闭关闭关闭关闭关闭关闭关闭关闭关闭关闭关闭关闭 EB 关闭 E7关闭 f FD 7f 关闭关闭关闭关闭关闭 ff fb ff ff ff ff ff ff ff bf be df fb ff 6F F7 97 e7 fb df bf 9f | -44 CRC 错误
19:36:25.603 | ff | 2303 | ff ff ff ff ff ff ff ff ff 5c 93 A2 9d 75 A7 08 06 00 01 00 06 04 00 01 5c 93 A2 9d 75 A7 c0 A8 01 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 A8 01 1e 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 bf d7 4d ce 70 98 00 0f ff ff ff ff ff ff ff fe ff b7 ef f3 be ff df 3f 5F df bf c7 31 ff 9f bd b7 fb cf fd 3d ea aa aa aa aa 85 a8 ef 05 87 80 00 00 00 1f 7f ae 49 d1 4e ba D3 84 03 00 00 03 02 16 56 fb fb 3f ee 5f ff f fe FB b7 ff df fd ff 3f 7f 6F ff ff ff ff af fd bf d7 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff f3 f6 ff ff ff ff ff ff ff ff ff f7 bf 8d ff fd ff f fd ff fd ff 7f fb ff ff ff ff ff fb be bf F9 f9 f7 3f ff FF bf 9f 7f 6F ff dd 3f ff ff ff ff fc ff fc ff ff fd bf 27 ff bf 77 ff f5 dd cd 3f fe df 6F 30 ff f7 bf ff fc 7f f7 9f fe ff |-45 crc 错误
可以看到、所有数据包都以实际数据包的字节3开头、其中包含一个字节的 ptype 指示符、后跟数据。 这三个捕获的数据包以4个字节0xff 开始、实际上是6个 字节、因此有两个数据包会丢失、以及前面的 ptype 字节。 这也证明了我们在频率上使用了正确的比特率、因为部分数据似乎合理。 所有数据包都存在 CRC 错误、其中可能会有许多解释。
Thús、完全通信 cc1312 - cc1312的相同代码不会接收到 CC1314传输到 CC1312。
我只想在圣诞节期间在 CCS 中使用一个1 Mbps 的条目、该条目为 CC1314创建了一个与 CC1312实现兼容的良好工作配置。
此致、祝您假期愉快、
Gullik