This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:Tx 功率中出现微型故障

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1451339/cc1352p-micro-failing-in-tx-power

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

300 Micro Fail in Tx power 在所有300 micro 中、我们观察到0dBm 的功率、我们的验收标准为5到10dBm。  在我们的测试设置中、我们使用4dBm 的偏移来避免损耗。

在显示3.44dbm 的直通微功耗和在故障微功耗为0dBm 的情况下、如需更多信息、请参阅下图。

微型导通

微故障  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题在特定生产日期代码  D2428/D2427中出现

    故障卷带可追溯性:

    批号:L4299258CDA、L4285320CDA、L3272281CD3、L4285320CDA、L4285320CDA  

    生产日期代码:D2428和 D2427

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tapendra:

    您能否从 SysConfig 共享您的 PHY 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    请指定您要查找的 PHY 设置的名称

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我们对三个不同的生产日期代码进行了测试、发现两个生产日期代码(D2428/2446)和生产日期代码(D2332)均出现故障。 过去、我们已经消耗了27500 D2332数量、未观察到故障。 这就是我们想知道在制造 D2332后、无论是在软件还是在硬件中都进行了任何更改的原因。

    生产日期代码

    批处理代码   批号

    生产数量

    通过/失败

    数量

    D2332

    1T1605388ZGC L3272281CD3

    20.

    开来

    20.

    D2428

    4545867CDA 4545867CDA

    20.

    开来

    15.

    失败

    5.

    D2446

    1T5652788ZGC L45867CDA

    20.

    开来

    13.

    失败

    6.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否共享在 RADIO_SETUP 中使用的 Tx 功率设置(十六进制值)?

    对于每个生产日期代码、您可以将1个器件连接到 SmartRF Studio、并告诉我们您看到的每个 生产日期代码/器件的修订版本。

    显示版本的示例:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tapendra:

    您是否还可以提供日期代码  D2428和 D2446的顶部标记1个合格器件和1个故障器件 的图像以及 D2332的合格器件的另一个图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    POWER_6_dBm = 0x0F、

     POWER_7_dBm = 0x10、

     POWER_8_dBm = 0x11、

     POWER_9_dBm = 0x12、

     POWER_10_dBm = 0x13、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    请找到故障和良好微型的图像。 对故障进行分析后发现、该故障发生在 PCN 实施后生产的批次中(PCN 日期:2023年8月30日、类型:Wafer Fab Site)

    D2446故障

    D2446合格

    D2332在 PCN 之前传递旧日期代码(PCN 日期:2023年8月30日)

    D2428故障

    D2428导通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tapandra:

    感谢您发送编修。 我将传递此内容、以检查这些器件为什么显示较低的输出功率。

    由于 此案例还持续提供电子邮件支持、因此我将关闭此主题。