This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:错误-242 "无法访问路由器子路径。"和-2131 -"无法访问设备注册"

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1459374/launchxl-cc1310-errors--242-a-router-subpath-could-not-be-accessed-and--2131---unable-to-access-device-register

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

大家好、连接此 Launchpad 时遇到问题。 在 CCS 中、我遇到的第一个错误无处不在:在刷写、调试、测试连接等过程中 我已经尝试制作新的电路板配置文件、但没有任何反应。 我不熟悉德州仪器(TI)器件、这款器件是几天前提供给我的。 这就是我尝试 gpiointerrupt 和 hello 等示例的原因、我认为它应该会正确地自动编写电路板配置文件。

我遇到的另一个错误是在 Uniflash 上、我在其他线程中找到的解决方案之一是批量擦除闪存。 但甚至无法通过 CCS 或 Uniflash 执行此操作。

  

我尝试了降低 JTAG TCLK、更改了目标扫描格式、使用 C:\ti\ccs1280\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110\xdsdfu.exe 而不加任何内容更改了固件。 我只在硬件中看到的是 XDS110调试器跳线和 USB 电缆。 我不知道在加载程序或使用该板之前是否需要其他东西。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请说明您正在使用的 SDK 版本、正在使用的 CCS 版本以及您尝试下载的项目。

    您不必执行任何操作、只需使用 USB 电缆将 LP 连接到 PC。  

    对于最新的 SDK (4.20)、您应该使用 TI Code Composer Studio 9.1.0、如发行说明中所述。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    很抱歉、我注意到在入门指南之前没有看到图像中、有一些跳线连接该引脚中心块。 这个 LaunchPad 是在没有任何跳线的情况下提供给我的。 现在、这些跳线已将调试器与处理器连接起来、并能够访问该子路径。

    我发誓我没有注意到:(