This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:Intel Hex 类型02?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1455514/cc1354p10-intel-hex-type-02

器件型号:CC1354P10

工具与软件:

香榭丽舍大街

我在1354P10上遇到此问题。

如何解决此问题?

BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过一段调试时间后、我认为这个问题的根本原因如下:

    但我不知道如何设置 CC1354部分的"Num of Pages"、请帮助进行评论。

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我共享了调试信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看此问题的补丁。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../cc13xx_2D00_sbl_5F00_Rio_5F00_Fixe2e.ti.com/.../cc13xxdnld_5F00_Rio_5F00_Fix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RIO:

    感谢您指出这一点。 如果这适用于 Linux GW SDK、我们尚未将其更新为 CC13x4。

    我无法打开您的文件夹。 您可以在上传前将其压缩吗? 或者、制作 TI 驱动器文件夹。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    附加了我修改后的 Linux 文件。

    即使在进行测试的情况下、问题仍然存在、请查看我给您的电子邮件。

    谢谢。

    BR Rio

    e2e.ti.com/.../cc13xxdnld_5F00_Rio_5F00_Fix.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BU:

    #1。

         请考虑使用与现在类似的工具、用于采用 CC 系列的 Linux 处理器。

          https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl

    #2。  

         当我们使用补丁时、请查看我的电子邮件。

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RIO:

    等待时、您可以使用与应用手册压缩的串行引导加载程序 python 工具吗?

    https://www.ti.com/lit/swra466

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    这466 PDF 已在这几周内阅读了几次、对我们没有帮助。

    谢谢。

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    有任何反馈吗?

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RIO:

    Linux GW SDK 中的 SBL 对象不支持 CC13x4器件、并且没有计划添加此支持。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们通过电子邮件进行交谈。

    谢谢。

    PLZ 不要关闭这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

     按照 WebEx 上所说的、应用手册466 PDF 中的内容、该工具是 windows base。

     不过、CC1354已连接到 Linux 处理器、我们无法在 Linux 中使用。

    BR Rio