This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:uLDO 在设置为待机模式时失败

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1462209/cc1310-uldo-fail-when-set-to-stand-by-mode

器件型号:CC1310

工具与软件:

VDDS 高于2V、CC1310在直流/直流转换器模式下运行。

在测量 VDDR 引脚(输入到数字/u LDO)时、有时电压在纳秒的间隔内变为2.44V。 标称电压仍保持为1.65V。  

  

将 CC1310设置为待机模式时、可以知道 VDDR 引脚的最大电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mithun:

    在待机模式下、将生成再充电脉冲为 VDDR 上的电容器充电。 它们会重新充电至标称 VDDR 电压。 该再充电脉冲每1-2ms 发生一次。 从您的曲线图来看、该器件似乎没有进入待机状态。

    下图中的绿线显示了 VDDR 电压在进入待机状态时的表现(黄线变为高电平)。 一旦粉色线变为高电平、器件就会重新进入工作模式。