This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:TRNG 问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1462865/cc1310-trng-questions

器件型号:CC1310

工具与软件:

嗨团队、

我使用的是 SDK CC1310 2.40、
1. TRNG 中提到的采样值的数量与实际生成的随机数之间有何关系?
2.如果我将最大采样值设置为8192、那么它是否只会生成8192个随机值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    3. 我使用的是 CC1310 2.40 SDK。 当在程序中使用 TRNG 时、TRNGConfigure 配置为 MIN-RESRANG_CYCLES 设置为1、MAX-RESRANG_CYCLES 设置为1、SMPL_DIV 设置为0。 生成的随机数是否在64到256范围内? 但是、在实际调试中、发现生成的值 TRNG_LOW-WORD 大于256。 配置是否有问题

    POWER_setDependency (PowerCC26XX_PERIPH_TRNG);

    TRNGConfigure (64,256、0);

    TRNGEnable();

    while (! (TRNGStatusGet ()& TRNG_NUMBER_READY)){

    // Task_sleep (100);
    }

    Bar = TRNGNumberGet (TRNG_LOW_WORD);

    TRNGDisable();

    power_releaseDependency (PowerCC26XX_Periph_TRNG);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiahui:

    首先、是否有使用2.40 SDK 的原因? 最新 SDK 是4.20版。  

    大多数数据位于 TRNG 驱动程序代码中:



    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Arthur、

    SDK 不存在任何问题。 我的问题是上面提到的,驱动程序没有回答我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户不同意更改 SDK 版本。 您能否继续支持上述三个问题?

    谢谢