主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
您好!
我使用的是 SDKv6.40。 我将测试传感器收集器示例程序。 我正在使用1个 CC1352R1 Launchpad 和3个 LPSTK-CC1352R1。 没有发送切换选项。 此外,菜单没有任何作用。
我只想补充一点、即您的 SDK 与培训材料不同步。

-kel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我使用的是 SDKv6.40。 我将测试传感器收集器示例程序。 我正在使用1个 CC1352R1 Launchpad 和3个 LPSTK-CC1352R1。 没有发送切换选项。 此外,菜单没有任何作用。
我只想补充一点、即您的 SDK 与培训材料不同步。

-kel
尊敬的 Kel:
如果您访问我们的 SimpleLink Academy: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AchrNsM7a4pBwreGXXho7Q__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST
它说明可以通过按下按钮发送切换 LED 请求。
您还可以通过使用箭头键导航到终端应用程序中的命令来执行此操作。
我还建议您使用更新的 SDK 版本。 最新版本为8.30: https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK/8.30.00.121
此致、
等等
尊敬的 Kel:
我能理解你对这一点的沮丧、我现在也能看到你工作的目标是什么。
为向您提供有关如何将工作从 SDKv5.10移植到最新的 SDK8.30的详细指导、您能否告诉我 您正在运行哪种射频堆栈进行通信?
通常、我建议您以此射频堆栈的示例项目为起点、并将您已逐步运行的应用代码添加到其中。
您可以使用 SysConfig 根据 LPSTK 硬件配置项目(添加所有传感器)。
如果您向我提供有关您的软件的更多详细信息、我将尽最大努力逐步为您提供详细建议。
此致、
等等