This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:是否缺少收集器发送切换功能?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1465305/launchxl-cc1352r1-collector-send-toggle-feature-missing

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我使用的是 SDKv6.40。 我将测试传感器收集器示例程序。 我正在使用1个 CC1352R1 Launchpad 和3个 LPSTK-CC1352R1。 没有发送切换选项。 此外,菜单没有任何作用。

我只想补充一点、即您的 SDK 与培训材料不同步。

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kel:

    如果您访问我们的 SimpleLink Academy: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AchrNsM7a4pBwreGXXho7Q__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST 

    它说明可以通过按下按钮发送切换 LED 请求。
    您还可以通过使用箭头键导航到终端应用程序中的命令来执行此操作。

    我还建议您使用更新的 SDK 版本。 最新版本为8.30: https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK/8.30.00.121

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDKv7.10中不存在 LPSTK-CC1352R1示例程序。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    它可以正常工作、但我只能在第一个 LPST-CC135R1上切换 LED。 无法选择切换其他2个 LPSTK-CC1352R1上的 LED。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加速计不工作。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kel:

    请您再详细说明一下这一说法。

    你说加速计不工作是什么意思?

    您正在使用哪个项目以及如何尝试读取加速计?

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好。

    我将使用下面的 SDKv5.10示例程序。

    1.  dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app。
    2.  三集线器。

    Tera Term 输出端。 我移动 LPSTK-CC1352R1时没有加速计数据。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    theo、

    无论如何、我目前正在进行的项目不需要使用加速计。 我不喜欢的是、已从 SDKv7.10直到最新的 SDK 版本中删除 LPSTK-CC1352R1示例程序。 因为我最终需要将我的工作从 SDKv5.10移植到最新的 SDK 版本。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kel:

    我能理解你对这一点的沮丧、我现在也能看到你工作的目标是什么。

    为向您提供有关如何将工作从 SDKv5.10移植到最新的 SDK8.30的详细指导、您能否告诉我 您正在运行哪种射频堆栈进行通信?

    通常、我建议您以此射频堆栈的示例项目为起点、并将您已逐步运行的应用代码添加到其中。
    您可以使用 SysConfig 根据 LPSTK 硬件配置项目(添加所有传感器)。

    如果您向我提供有关您的软件的更多详细信息、我将尽最大努力逐步为您提供详细建议。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kel:

    我还想补充一点、预计您只能切换第一个传感器的 LED。
    要同时切换其他传感器的 LED、您需要从器件列表中选择另一个器件并将切换消息发送到该器件。
    这需要更改应用程序代码、您可以从 collector.c -> Collector_sendToggleLedRequest ()-> CSF_getDevice ()启动。

    此致、
    等等