This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:无法连接到 SmartRF Studio 7

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1463362/cc1312r-cant-connect-to-smartrf-studio-7

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我使用 CC1312R1创建了一个设计。 我能够通过 Code Composer Studio 上传代码。

我似乎能够运行代码、因为程序计数器增加了、似乎能够在 while 循环中执行函数。

我能够通过 uniflash 读取和擦除存储器。

一个问题虽然:我无法通过 SmartRF Studio 7访问 RF 设置,我只是不明白为什么。

这是原理图。 请不要将 R300,301,309,303、304、 305和313未安装。

用于 HF 晶振的负载电容器也未被安装。

这就是 SmartRF 给我的错误消息。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:我想出来了。 我不得不将48MHz 时钟晶振旋转90度、因为我阅读数据表不正确并且占用空间不正确。 当然是非常愚蠢的错误,但希望它会对其他人有用。