主题中讨论的其他器件:SysConfig、 CC1352P7
工具与软件:
您好!
我尝试使用+20dBm Tx 输出功率、但 如果我在 SysConfig 中将"High PA "设置为真、我会看到输出上存在一些差异。 在我的测试中、我使用 Sub-1GHz 的自定义 PHY 设置。 对于任何功率设置、我使用高达12.5dBm 的功率似乎都可以正常运行。 为了进行验证、我使用 Siglent SSA3032X 频谱分析仪、该分析仪直接连接到 Launchpad 上的 SMA 连接器。
让我们完成设置和测试过程、
测试1
1) 1)下面的屏幕截图中配置了自定义 PHY 设置的演示应用程序。

2)在观察频谱分析仪上的值的同时存在持续传输。 在考虑连接器和电缆损耗时、输出功率约为+10.2dBm。 所以、这种配置看起来没问题。
3)在文本编辑器上打开 SysConfig 时(这在 后续测试中很重要)、我们会看到以下内容。 (强调 Tx 功率)

测试2
1) 1)针对第二个测试的自定义 PHY 设置。 此时、"高 PA"处于开启状态、功率设置为+20dBm。

2) 2)那么、我们预计输出功率是+20dBm、对吧? 错误。 在频谱分析仪上、我们看到输出功率约为-22dBm。 这甚至比不打开 PA 时更糟糕。
3) 3)有趣的是、在文本编辑器中打开 SysConfig 时。 我们可以看到这种情况。 无论我选择何种输出功率、它始终设置为旧配置中的值。 但是、"High PA"设置为 True。

还有一项测试、如果我使用 WiSun 而不是打开高 PA、则会自动将输出功率设置为0dBm。 但这样、我们可以观察到+20dBm 的输出功率。