This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:无法为+20dBm Tx 输出功率设置 PA

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1463665/lp-cc1352p7-unable-to-setup-pa-for-20dbm-tx-output-power

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:SysConfigCC1352P7

工具与软件:

您好!

我尝试使用+20dBm Tx 输出功率、但 如果我在 SysConfig 中将"High PA "设置为真、我会看到输出上存在一些差异。 在我的测试中、我使用 Sub-1GHz 的自定义 PHY 设置。 对于任何功率设置、我使用高达12.5dBm 的功率似乎都可以正常运行。 为了进行验证、我使用 Siglent SSA3032X 频谱分析仪、该分析仪直接连接到 Launchpad 上的 SMA 连接器。  

让我们完成设置和测试过程、  

测试1

1) 1)下面的屏幕截图中配置了自定义 PHY 设置的演示应用程序。  

2)在观察频谱分析仪上的值的同时存在持续传输。 在考虑连接器和电缆损耗时、输出功率约为+10.2dBm。 所以、这种配置看起来没问题。  

3)在文本编辑器上打开 SysConfig 时(这在 后续测试中很重要)、我们会看到以下内容。 (强调 Tx 功率)

 

测试2

1) 1)针对第二个测试的自定义 PHY 设置。 此时、"高 PA"处于开启状态、功率设置为+20dBm。

2) 2)那么、我们预计输出功率是+20dBm、对吧? 错误。 在频谱分析仪上、我们看到输出功率约为-22dBm。 这甚至比不打开 PA 时更糟糕。  

3) 3)有趣的是、在文本编辑器中打开 SysConfig 时。 我们可以看到这种情况。 无论我选择何种输出功率、它始终设置为旧配置中的值。 但是、"High PA"设置为 True。

还有一项测试、如果我使用 WiSun 而不是打开高 PA、则会自动将输出功率设置为0dBm。 但这样、我们可以观察到+20dBm 的输出功率。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saugat:

    感谢您提供详细的报告。
    这看起来很奇怪、我想先检查无线电配置是否正确。

    在 SysConfig 中进行更改时、将相应地生成 ti_radio_config.c 和 ti_radio_config.h。
    这些文件显示如何配置无线电、可在"Generated Source -> SysConfig"中找到。

    1.您能否与我分享两种配置,以便我检查设置?

    2.您能否告诉我您希望实现的最终配置是什么、以便我可以检查正确的设置是什么?

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saugat:

    很抱歉耽误你的时间。

    我 从 SDK 中导入 rfPacketTx_LP_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang、验证了工程的无线电设置。
    我将921 MHz 上的定制 PHY 更改为20dBm、如下所示:

    在实验室中测试电路板时、我在频谱分析仪上看到+20 dBm。

    您能否按照这些步骤操作、并告诉我是否可以复制?

    此致、
    等等