This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310 WB-DSSS 30kbps、2-FSK、195kHz 偏差、8个扩展 FCC/CE 兼容

Guru**** 2770625 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1466489/cc1310-cc1310-wb-dsss-30kbps-2-fsk-195-khz-deviation-8-spreading-fcc-ce-compliant

器件型号:CC1310
Thread 中讨论的其他器件:CC1190

工具与软件:

我们目前正在使用 CC1310 + CC1190来开发一款新产品。 因此、我想知道以下关于868MHz 和915MHz 的 FCC 和 CE 认证的内容。 如果我们采用 Smart RF Studio 7提供的标准 WB-DSSS 30kbps、2-FSK、195 kHz 偏差、8 *扩展配置、我们是否符合 FCC 和 CE 标准?


我们注意到、15.247部分(摘自47 CFR 第15部分)规定、带宽必须至少为500kHz、才能实现最大1W 的发射功率。 那么在采用具有195kHz 带宽(偏差)的 SMART RF Studio 7 WB-DSSS 30kbps 模式的默认设置时、如果 TX 功率为14dBm 或26dBm (具体取决于是否使用 CC1190)、是否符合 FCC 规定?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已开发出 WB-DSSS PHY、其宽带宽大于500kHz、专门符合 FCC 法规。 这就 消除了对频率闪存技术的需求。 输出功率不应超过30dBm、因此在较低的输出功率(例如14dBm 或26dBm)下、仍然符合要求、因为主要参数是宽带要求、无论功率设置如何、始终都能满足该要求。

    对于 CE、对带宽的要求并不相同、但对占空比限制的要求更多。 对于窄带应用、存在信道带宽要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先感谢大家的答复。 因此、如果我理解正确、我们目前在以下提到的设置方面还没有符合 FCC 标准(另请参见屏幕截图):
    - 915MHz。
    - WB-DSSS。
    - 30kbps。
    - 2-FSK。
    - 195 kHz 偏差(传输的最小和最大频率之间的差异)。
    -8*SPISING。
    - 14dBm 或26dBm。

    如果我们设置500kHz 而不是195kHz 偏差、那么如果我理解正确、我们是否符合 FCC 的规定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、只需使用 WB-DSSS PHY 中的默认设置、因为所有这些设置都具有大于500kHz 的更大 Tx 调制带宽。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WB-DSSS 应用手册: www.ti.com/.../swra696a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢你的答复。 我刚才不理解的是设置偏差195kHz 与通过 WB-DSSS PHY 调制实现的500kHz 之间的关系。 我怎么理解错了、您能多解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Tx 信号带宽约为(数据速率*扩展因子)+ 2 x 频率偏差、对于各种 WB-DSSS 数据速率、该偏差始终约为630kHz。 所有 WB-DSSS PHY 都 将频率偏差设置为195kHz。 这只是不同 WD-DSSS PHY 之间变化的加速因子。

    TX 信号带宽为:

    WB-DSSS 30kbps、  8倍扩散 ;(30 kbps x 8)+(2 x 195 kHz)= 630 kHz  

    WB-DSSS 60kbps、  4. X 扩展 ; (60 kbps x 4)+(2 x 195 kHz)= 630 kHz  

    WB-DSSS 120kbps、  2倍扩展 ; (120 kbps x 2)+(2 x 195 kHz)= 630 kHz  

    WB-DSSS 240kbps、  1x 扩展 ; (240 kbps x 1)+(2 x 195 kHz)= 630 kHz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的讲解。 这回答了我们的问题。