主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
下午好!
我已经尝试分析了 CC1312 / CC1314之间的链接、并获得了一些有趣的结果。
该设置是两个单元相互通信并桥接以太网。 这是可行的、但没有我想要的好、因此我现在正在进行问题分析。
从 RSSI 读取时、两个链路单元的功率约为-50dBm。
第三个单元(由带 LP-cc1314开发板的 Windows 笔记本电脑表示)充当流量侦听器、并指示-80dBm 至-90dBm RSSI
第三个单元报告了 SmartRF Studio 报告的高25%数据包和0.18%比特率。
接收器滤波器为"默认值"、2185 kHz。
我修改了滤波器、将载波缩小到了1883kHz、 并获得了6%的 PER 和0.05%的 BER
我修改了滤波器、将载波缩小到1567kHz、并奖励 PER 为2%、BER 为0%
我曾尝试在 CCS 中修改 PHY、但感到非常惊讶。 这样不起作用、因为 SysConfig 确定这些带宽将不起作用。
我认为 RBW 应约为2 * 0.5MHz (1Mbit)+ 2倍偏差(350kHz)、相当于1.7MHz。 (1.883)我无法将其设置为该值。
尝试在 SmartRF Studio 中调整此设置时、它有时会出现问题、但让其设置为默认值、启动数据包捕获、然后
停止捕获、修改 RBW、然后重新启动捕获(好!!)
我还通过让 SysConfig 按其喜好设置参数、然后在运行时修改这些值、从而成功设置了更窄的带宽。
缩小带宽的另一个有趣的效果是检测到的 RSSI 下降。 这表明在更大的带宽中该参数
"某物"是检测到的水平、干扰解调过程、减小带宽会使其中断。 我必须运行这些实验
与 SA 进行通信、以便了解发生的更好情况。
总之、如果 SmartRF Studio 不允许医学观察/修改各种设置、我永远不会意识到这一点。
是否存在无线电 IF 滤波器的滤波曲线、这可以让我深入了解?
使用 SG、RSSI 和窄载波手动绘制它们似乎有很多工作要做。
此致、
Gullik
PS。 从这一点来看、CC1312和 CC1314似乎兼容性很高、而不考虑内存大小。