This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:接收器带宽、CCS 和 SmartRF Studio 7

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1470847/cc1314r10-receiver-bandwidth-ccs-and-smartrf-studio-7

器件型号:CC1314R10
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

下午好!

我已经尝试分析了 CC1312 / CC1314之间的链接、并获得了一些有趣的结果。

该设置是两个单元相互通信并桥接以太网。 这是可行的、但没有我想要的好、因此我现在正在进行问题分析。

从 RSSI 读取时、两个链路单元的功率约为-50dBm。

第三个单元(由带 LP-cc1314开发板的 Windows 笔记本电脑表示)充当流量侦听器、并指示-80dBm 至-90dBm RSSI

第三个单元报告了 SmartRF Studio 报告的高25%数据包和0.18%比特率。

接收器滤波器为"默认值"、2185 kHz。

我修改了滤波器、将载波缩小到了1883kHz、 并获得了6%的 PER 和0.05%的 BER

我修改了滤波器、将载波缩小到1567kHz、并奖励 PER 为2%、BER 为0%

我曾尝试在 CCS 中修改 PHY、但感到非常惊讶。 这样不起作用、因为 SysConfig 确定这些带宽将不起作用。

我认为 RBW 应约为2 * 0.5MHz (1Mbit)+ 2倍偏差(350kHz)、相当于1.7MHz。 (1.883)我无法将其设置为该值。

尝试在 SmartRF Studio 中调整此设置时、它有时会出现问题、但让其设置为默认值、启动数据包捕获、然后

停止捕获、修改 RBW、然后重新启动捕获(好!!)

我还通过让 SysConfig 按其喜好设置参数、然后在运行时修改这些值、从而成功设置了更窄的带宽。

缩小带宽的另一个有趣的效果是检测到的 RSSI 下降。 这表明在更大的带宽中该参数

"某物"是检测到的水平、干扰解调过程、减小带宽会使其中断。 我必须运行这些实验

与 SA 进行通信、以便了解发生的更好情况。

总之、如果 SmartRF Studio 不允许医学观察/修改各种设置、我永远不会意识到这一点。

是否存在无线电 IF 滤波器的滤波曲线、这可以让我深入了解?

使用 SG、RSSI 和窄载波手动绘制它们似乎有很多工作要做。

此致、

Gullik

PS。 从这一点来看、CC1312和 CC1314似乎兼容性很高、而不考虑内存大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多发现:

    我曾尝试接收我自己的电路板传输。

    我发送1514字节的以太网数据包。 它们被划分为6个无线电数据包、253个字节中的5个以及249个字节中的一个。 在这两者之间发送一个21字节的主数据包

    因此、每个以太网帧生成7个数据包。

    因此、传输1000个以太网数据包会生成7000个数据包。

    CC1312 Launchpad 在-73.4dBm (平均 RSSI)下接收损耗为0的所有数据包

    CC1314 Launchpad 可接收除5个数据包之外的所有数据包、因此在-78.9dBm 下会丢失0.7e-3个数据包。

    测试发送器有390kHz 的偏差、因此这应该采用2 (390 + 500)= 1780kHz 带宽。

    然而、最佳带宽设置(通过实验)似乎是1567kHz 设置、而不是1883kHz 设置。

    它还验证我的传输参数在该接收级别..

    Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仔细阅读 swcu194以下句子解释了这一观察:

    表26-181.

    "带宽与射频频率乘以 LO 分频器成正比"

    这意味着它实际上取决于内部 VCO、在本例中、内部 VCO 为5000 MHz。

    因此表26-181可扩展为1250 MHz

     98 bw 设置将产生1805kHz (1652 @ 915)的 rxbw 值

      设置99 bw 后将得到2169 kHz (1985 @ 915)的 rxbw

    设置100bw 后、将得到2513kHz (2303 @ 915)的 rxbw 值

    这里假设 SmartRF Studio 不会重新计算带宽

    数据中删除、但使用与"base"示例关联的下拉菜单。

    此致、

    Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gullik:

    除了相关的 TRM 部分之外、您还可能发现以下应用手册也很有用:  

    SWRA682  (查找 CC13x0和 CC13x2系列的新 PHY 的设置): https://www.ti.com/lit/swra682

    此致、

    Zack