This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120EM-868-915-RD:CC1120EM-868-915-RD

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1475692/cc1120em-868-915-rd-cc1120em-868-915-rd

器件型号:CC1120EM-868-915-RD
Thread 中讨论的其他器件:CC1190CC1120

工具与软件:

我正在从事一项工作 CC1120 + CC1190 868 MHz 的载波频率 、使用以下配置:

  • 比特率: 1.2kbps
  • RX 滤波器带宽: 50 kHz
  • 调制格式: 2-FSK
  • 频率偏差: 24.96kHz
  • 发射功率: 27dBm

我根据配置了寄存器 SmartRF Studio

{IOCFG3、0x06}、
{IOCFG2、0x06}、
{IOCFG1、0xB0}、
{IOCFG0、0x06}、
{SYNC3、0xD3}、
{SYNC2、0x91}、
{SYNC1、0xD3}、
{SYNC0、0x91}、
{SYNC_CFG1、0x0B}、
{DERATION_M、0x99}、
{MODCG_DEV_E、0x05}、
{DCFILT_CFG、0x15}、
{Preamble_CFG1、0x18}、
{FREQ_IF_CFG、0x3A}、
{IQIC、0x00}、
{CHAN_BW、0x04}、
{MDMCFG0、0x05}、
{symbol_Rate2、0x43}、
{symbol_rate1、0xA9}、
{SYMBOL_RATE0、0x2A}、
{AGC_REF、0x3C}、
{AGC_CS_THR、0xEF}、
{AGC_CFG1、0xA9}、
{AGC_CFG0、0xC0}、
{FIFO_CFG、0x00}、
{SETTLING_CFG、0x0B}、
{FS_CFG、0x12}、
{PKT_CFG2、0x04}、
{PKT_CFG1、0x04}、
{PKT_CFG0、0x20}、
{PA_CFG2、0x77}、
{PA_CFG1、0x56}、
{PA_CFG0、0x7E}、
{PKT_LEN、0xFF}、
{IF_MIX_CFG、0x00}、
{FREQOFF_CFG、0x20}、
{FREQ2、0x6C}、
{FREQ1、0x80}、
{FS_DIG1、0x00}、
{FS_DIG0、0x5F}、
{FS_CAL1、0x40}、
{FS_CAL0、0x0E}、
{FS_DIVTWO、0x03}、
{FS_DSM0、0x33}、
{FS_DVC0、0x17}、
{FS_pfd、0x50}、
{FS_PRE、0x6E}、
{FS_REG_DIV_CML、0x14}、
{FS_SPARE、0xAC}、
{FS_VCO0、0xB4}、
{XOSC5、0x0E}、
{XOSC1、0x03}、

我已启用 PA_EN 进行传输、然后 LNA_EN 便利接收。

问题:

仅当发送器和接收器彼此非常靠近时、它们才能够成功通信 几厘米范围内。 不过、当我增加距离越远时 1米 、接收器 无法接收任何数据 .

  • 是否需要调整任何其他寄存器或设置来提高通信范围?
  • 我应该微调 AGC 基准电平还是 RX 滤波器带宽以获得更好的接收灵敏度?

非常感谢任何指导或建议。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    故障描述 很奇怪、只有当它们彼此靠近时通信才能正常工作。 我预计在距离很近时会出现问题、因为信号强度应该太强、尤其是输出功率为27dBm 时。 在这个距离上、您应该能够在没有天线的情况下实现链路。  

    在使用天线进行任何辐射测试之前、您能否先查看传导输出功率级别?

    作为评估电路板的第一步、请检查输出功率等级和 Tx 谐波。

    您能将原理图发布吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 在我的设计中、PA_EN 和 LNA_EN 不直接连接到控制器。 如何通过寄存器配置启用 PA_EN 和 LNA_EN? 此外、您能否确认我的寄存器配置是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用手册 https://www.ti.com/lit/swra387中对此进行了介绍