This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:CC1310F128RMS

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310, CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1476506/launchxl-cc1310-cc1310f128rms

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
Thread 中讨论的其他器件: CC1310

工具与软件:

您好!

我有一个 LAUNCHXL-CC1310相关 位置。 我已经成功开发了我的 EchoTx EchoRx 提供的示例测量 VCO 频率。 不过、我想在上使用相同的代码 CC1310F128RMS 微控制器上。 如何实现? 请引导我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    您能否更详细地解释一下您希望实现的目标?

    您正在将什么类型的定制硬件与 CC1310配合使用、以及您是否具有可用于编程/调试的连接?

    您是否已经尝试为 CC1310刷写代码?

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我们在评估板上进行的开发、我们的固件已完成用于射频帧发送和接收的此配置。 现在、我们使用小型封装 CC1310F128RSMT 来开发我们自己的硬件。 我们成功加载了固件、但不在射频上发送任何帧。 因此、可以采用任何方式在 CC1310F128RSMT 控制器中使用相同的代码。 Blow 是 CC1310F128RSMT 的我的硬件 Ckt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    可以、无论选择何种软件包、都可以运行代码。

    您需要根据定制的硬件调整项目板级配置文件。 请在此处查看指南: https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/proprietary-rf-guide/custom-hardware.html# 

    您能否使用自定义硬件运行调试器以查看它是否正在执行无线电命令?

    此致、
    等等