This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:尝试将 CC1352P 迁移到 CC1352P7时出现 SYSCFG 错误

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1352P7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1477145/cc1352p7-syscfg-error-when-trying-to-migrate-cc1352p-to-cc1352p7

器件型号:CC1352P7
Thread 中讨论的其他器件:CC1352P、、 SysConfig

工具与软件:

尝试将现有 MP CC1352P 项目迁移到 CC1352P7  

SimpleLink SDK:6.10.0.29.

SysConfig:1.16.2.

当我尝试将器件从 CC1352P 切换到 CC1352P7时、收到以下错误:

"BLE 不支持迁移"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    您打算使用哪个 SDK?

    如果您要将应用代码从 CC1352P 移植到 CC1352P7、我建议您从 CC1352P7的示例项目开始、然后将应用代码复制到该项目。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    我们宁愿保留现有的  SimpleLink SDK : 6.10.0.29、因为该项目已经实现2年的大规模生产。

    新项目只是一个衍生项目、具有与 CC1352P7 (而非 CC1352P)相同的硬件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    然后、您可以从此 SDK 中为 CC1352P7选择一个示例、并将您的应用代码复制到该示例中。
    这将解决您看到的所有错误。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经通过从 syscfg 中删除 BLE、将 器件从 CC1352P 切换到 CC1352P7、然后通过 syscfg 重新添加 BLE 支持来解决该问题。

    它看起来在 syscfg 工具上存在错误