This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:如何启用 CUI 打印到 SDKv5.10收集器示例程序的 BOOSTXL-SHARP128。

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-SHARP128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1467729/launchxl-cc1352r1-how-to-enable-cui-print-out-to-boostxl-sharp128-at-sdkv5-10-collector-example-program

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-SHARP128

工具与软件:

您好!

如何启用 CUI 打印到 SDKv5.10收集器示例程序的 BOOSTXL-SHARP128。 我知道 BOOSTXL-SHARP128上的通信使用的是 SPI。 我想使用 UART 与另一个电路板通信。

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:

    它应该像重新定义显示句柄以转到 LCD 显示屏而不是 UART 一样简单。  

    您可以查看 Display 示例以了解如何配置 LCD 显示屏:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJuv0Ynx8sfq-aSq3-HHAA__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST&placeholder=true

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie H:

    我认为、在引入 SDKv3.40中的 syscfg 后无法实现。 在 SDKv3.10上可实现、这是因为它仍然使用板级配置文件。 应用手册。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/792478/rtos-launchxl-cc1352r1-ti-15-4-sensor-collector-example-with-lcd-display-not-working

    对于 BOOSTXL-SHARP128、将 CUI 转换为从 UART 到 SPI 的通信需要完成大量工作。 我需要使用 UART 与 Blues Wireless 蜂窝或 WiFi 节点进行通信。

    但无论如何、我只需要另一种方法来查看收集器和多个传感器之间的状态。 我知道、如果我使用安全模式、我可以使用智能手机应用程序来执行该操作。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:

    我的理解是、Display 驱动程序应该为您处理此问题。 但我不知道 CUI 是直接使用 Display 驱动程序还是 UART2驱动程序。

    是的、我们在 SDK 中提供了 TI 15.4-Stack + BLE 示例。

    或者、如果这用于调试、我们已经在最新的 SDK 中的 TI 15.4-Stack 示例中启用了 TI 日志记录模块。 这可以使用 UART、ITM 或 SRAM 作为日志接收器。  

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie H:

    根据这一点、我想 CUI 使用 UART1。

    在 syscfg 中、它使用显示驱动程序、但无法更改显示类型。

    但是、无论如何、我将尝试其他方法来查看收集器和传感器之间的状态。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:

    我认为我唯一能给您的建议是更新到较新的 SDK。

    谢谢、

    Marie H.