This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:如果未在 UARTAutoBaud 上连接、UART2会崩溃

Guru**** 2351680 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, UNIFLASH, CC1312R7
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1475120/launchxl-cc1312r1-uart2-crashes-if-not-connected-on-uartautobaud

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件:SysConfigUNIFLASHCC1312R7

工具与软件:

尊敬的 TI:

我的 Launchpad 项目仅在连接了调试器后运行、由于 ROM 功能崩溃、它无法自主运行(?)  如果仅由 USB 供电、则为 UARTAutoBaud。  

情况。
拔下 USB、插入 USB 到调试器会话丢失。  
电路板可以通电但崩溃。  
重新连接调试器后、我得到该错误

SimpleLink 7.41.0.17.

初始化代码很简单:

UART2_Params uartParams;
UART2_Params_init(&uartParams);
uartParams.baudRate = 115200;
uartParams.readMode = UART2_Mode_NONBLOCKING;
uartParams.writeMode = UART2_Mode_NONBLOCKING;
//uartParams.readReturnMode = UART2_ReadReturnMode_FULL;
uartHandle = UART2_open(CONFIG_UART2_0, &uartParams);

我尝试了各种方法:
-将波特率降低至9600  
- syscfg send only
uartParams.readReturnMode = UART2_ReadReturnMode_FULL;

这是一个错误吗? 是否有解决方法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lode:

    这不是软件错误、但更像是 CC1312启动进入串行引导加载程序模式: https://www.ti.com/lit/an/swra466e/swra466e.pdf

    这可能意味着引导加载程序触发引脚已启用、或者您下载到器件的闪存映像无效。

    您是否正在尝试运行 OAD (无线下载)项目? 您尝试使用的示例是什么?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要 AOD 或任何特定于引导加载程序的东西。
    这只是从空示例创建的一个基本工程。  
    我将查看是否可以使用提供的文档解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保在 SysConfig 中检查您的 CCFG 配置、如下所示:

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、

    引导加载程序(和后门)、其中确实未启用。  
    但是、这不能解决问题。  重新连接后、我仍然得到相同的 UARTAutoBaud 错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未启用引导加载程序、则仅保持打开无效闪存映像选项。

    如果您使用 CCS 或 UNIFLASH 检查以下寄存器:IMAGE_VALID_CONF、有什么结果?


    另外、我还需要您的 Launchpad 图片、以及您正在使用的芯片标记以及 SDK 版本。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需使用 SDK 版本、因为您已经对其进行了修改。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复!


    存储器/引导加载程序是否确实存在问题?

    不确定我应该能够在 CCS 中从哪里读取这些寄存器?  
    这对我来说是未知的地形、所以我应该再次刷写引导加载程序吗?  
    这是否也是存储器映射问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lode:  

    我看不到图片,但它肯定是。

    您是否曾任意选择过 CC1312R1项目、而不是 CC1312R7项目?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    几天之后,我就离开了
    SysConfig 中的电路板类型似乎正确、targetConfigs 只有一个[活动] CC1312R1B3.ccxml
    我记得在此板上试用 NVS 驱动程序、这可能会使闪存无效?  

    重新启动 UniFlash 后、我现在似乎可以访问前面提到的闪存地址 0x1FEC (将得到)
    584604D019F80A0000FB0BF0000A4FEA

    这告诉我什么? 开始闪存扇区、然后什么...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很可能与 NVS 相关。我看到驱动程序仍处于配置和使用状态、可能区域基地址是罪魁祸首?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lode:

    为了知道该信息、需要检查您的 MEMORY .map 文件。 答案当然就在这里。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、  

    我把它放在一个 gist 如果这有帮助吗?
    https://gist.github.com/h3lpd3sk/2971a0219c7df92881de9da1d0edec27


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和 NVS 配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lode:

    关于 NVS、您能在 SysConfig 中向我展示其配置吗? 我们可能确实做到了一点。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、不需要、我现在可以看到图片了。  

    我想我可以看到这个问题。
     

    您是否按照 SysConfig 的建议修改了链接器脚本?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有、现在才注意到警告这是手动配置。  
    我已将链接器文件添加到 gist FYI 中。  
    我将介绍一下之前提到的新功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么如何进行呢?  
    我已重新配置要使用的 NVS
    区基地址0x0
    区大小为0x2000

    在 cmd 文件中:
    #define FLASH_BASE        0x2000

    这是否应该计入 NVS 细分市场?  

    我还看了 nvsinternal 示例、该示例也没有产生任何解决方案

    电路板无法自主运行并卡在自动波特模式下的主要问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lode:

    NVSinterval 示例自述文件实际说明了以下过程: README.html


    顺便说一下、我在链接器文件中看不到您在 GitHub gist 中共享的任何 NVS 段。 用户应按照 README 中所示或示例中的链接器文件中添加它:

    e2e.ti.com/.../cc13x2_5F00_cc26x2_5F00_freertos.lds

    但是您是否认为 nvsinternal 示例存在相同的问题? 您应该会看到以下内容:

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出自述文件部分(我漏掉了该部分)、将显示内容。  
    和后续示例文件。  

    我更新了要点、以反映我当前的设置。

    我只注意到 simplelink 自1月起更新为、也会更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Athur:

    这是一个非常严峻的问题。  
    我从 SimpleLink 8.30.01.01 tirtos7 clang 中尝试了一个新的内部示例。  
    可以按预期运行、包括复位(独立)。  

    当我将 RegionBase 从0x10000更改为0x0000时、它会按照我自己的发现崩溃。  
    因此区域基础似乎至关重要。  
    但我不知道如何算出最好的地区?  

    我知道 clang 编译器与 GCC 兼容、但这并不意味着它实际上是 GCC?  
    clang 示例在 cmd 文件段中没有.NVS。
    自述文件(您指出)中建议的.NVS 段配置无法编译。  
    可以解决、但可能应该修复?

    MEMORY
    {
    	NVS (RX)   : origin = 0x0, length = 0x2000
        FLASH (RX) : origin = 0x2000, length = FLASH_SIZE
        // ...
    }
    
    SECTIONS
    {
        //...
        .nvs   			:   > NVS, type = NOLOAD, ALIGN(0x2000)
        .ccfg           :   > FLASH (HIGH)
        //...
    }


    很好的是内存可以配置,但它似乎什么,但直接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨乐道、

    正如您在之前的 SysConfig 屏幕截图中分享的那样、0x56000是一个不错的屏幕截图(这是闪存中最新的块之一)、具体取决于您要保存的数据量(我们对 Amazon Sidewalk 制造数据使用相同的区域)。

    说到 ticlang、这是基于 LLVM 的不同编译器、因此实际上不是 GCC。 在 ticlang 中、NVS 配置考虑了 SysConfig 值、因此链接器文件中缺少段。 然后、您无需将其添加到链接器文件中。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我在复位后使用区域基地址0x56000 (大小为0x2000)时、nvsinternal 也会发生自动波特率崩溃
    SimpleLink 8.30.01.01
    链接器文件中没有 GCC 部分。  

    0x10000正常复位

    那么、解决这个问题的正确方法是什么? 仍然没有错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lode:  

    我可以和你一样观察(最终在 UartAUTOBAUD 中)、并有一个解释。 这确实是我的故障、我将闪存总长度(0x56000)与最后一个块的区域基区混淆了。

    如果您要使用闪存的最后一个块、可以按照 Wi-SUN 项目中的方法来实现、并将基址设置为0x52000:

    然后、您将发现它这次按预期工作:

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、

    再次感谢您的努力并提供可行的解决方案。  
    0x54000是最后一个块、我认为它不是0x52000、无论如何都适合我。  
    您能解释一下为什么0x56000和/或0x00000不起作用吗? 行业中有什么? 没有任何警告或错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lode:

    在这两种情况下、它都与 CCFG (器件配置寄存器)有关(器件用户手册的第11章)。

    我们来 看看 gcc 链接器文件:

    MEMORY
    {
        FLASH (RX)      : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x00057fa8
        /*
         * Customer Configuration Area and Bootloader Backdoor configuration in
         * flash, 40 bytes
         */
        FLASH_CCFG (R)  : ORIGIN = 0x00057fa8, LENGTH = 0x00000058
        SRAM (RWX)      : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 0x00014000
        GPRAM (RWX)     : ORIGIN = 0x11000000, LENGTH = 0x00002000
        /* Explicitly placed off target for the storage of logging data.
         * The data placed here is NOT loaded onto the target device.
         * This is part of 1 GB of external memory from 0x60000000 - 0x9FFFFFFF.
         * ARM memory map can be found here:
         * developer.arm.com/.../about-the-memory-map
         */
        LOG_DATA     (R) : ORIGIN = 0x90000000, LENGTH = 0x40000
        LOG_PTR      (R) : ORIGIN = 0x94000008, LENGTH = 0x40000
    }
    
    REGION_ALIAS("REGION_TEXT", FLASH);
    REGION_ALIAS("REGION_BSS", SRAM);
    REGION_ALIAS("REGION_DATA", SRAM);
    REGION_ALIAS("REGION_STACK", SRAM);
    REGION_ALIAS("REGION_HEAP", SRAM);
    REGION_ALIAS("REGION_LOG", LOG_DATA);
    REGION_ALIAS("REGION_ARM_EXIDX", FLASH);
    REGION_ALIAS("REGION_ARM_EXTAB", FLASH);
    


    并分析这两种故障情况及其后果:

    1. NVS 置于0x000
      1. 我们将使 IMAGE_VALID_CONF 无效、因为我们损坏了闪存矢量表。 因此、我们将以串行引导加载程序模式启动。
    2. NVS 放置在0x56000处、或升级最后一个闪存块。
      1. 这一次、我们损坏了与我们的应用程序链接的 CCFG 配置、因为它位于闪存的最末端(0x57fa8)。
      2. 这意味着该区域被复制到实际的 CCFG 寄存器、但 IMAGE_VALID_CONF 现在无效、我们也最终会进入串行引导加载程序。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Arthur 的解释并解决它。  
    我想这个世界里的世界。