Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G74, SN74AUC2G53, LMK1C1104
主题中讨论的其他器件: SN74AUC1G74、 LMK1C1104
工具与软件:
我正在对正交采样检测器进行新设计、在这种设计中、传入的射频信号必须在一个周期内进行四次采样。 这需要将(模拟)信号切换到电容器以便在10ns 的积分周期内进行积分。 出于这个原因、1纳秒的开关转换时间已经在这一阶段引入了10%的信号损失--我的感觉是只有 AUC 系列开关可以满足我的需要。
问题是:
我的候选设计需要我从 SN74AUC1G74 的输出(Q 或/Q)驱动多达四个 SN74AUC2G53控制输入(A)。 我计划将"53s"和"74"放置在同一 PCBA 上、布线距离最大值小于2" 您建议如何在 AUC 逻辑中实现1至4扇出、同时在驱动输入端保持出色的信号完整性? 我认为必须有最佳实践、因为我连接同一逻辑系列中的所有 TI 产品?
AUC 逻辑系列中没有1:4扇出缓冲器可让我从独立驱动器级驱动4个开关。 我可以驱动一条50欧姆线、末端在第4个开关端接、并接受控制时钟在每个开关级到达的一些偏斜。
感谢您在此推荐"最佳实践"。
John