Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308, SN74LV4051A, TMUX1208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1308 主题中讨论的其他器件: SN74LV4051A、 TMUX1208
工具与软件:
您好、先生、
一个项目需要8:1多路复用器、主要用于控制 BMC 的 UART 和八个器件之间的通信。
BMC 和八个设备通过 SlimSAS 电缆连接。
目前、我使用的是 TMUX1308、其电路如下所示。 不过、由于 TMUX1308的 Ron 问题、我不确定它是否适合在 UART 接口中使用。 请帮助检查。