This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308:用于 UART 接口的8:1多路复用器解决方案

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308, SN74LV4051A, TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1485298/tmux1308-8-1-mux-solution-for-use-in-the-uart-interface

器件型号:TMUX1308
主题中讨论的其他器件: SN74LV4051ATMUX1208

工具与软件:

您好、先生、

一个项目需要8:1多路复用器、主要用于控制 BMC 的 UART 和八个器件之间的通信。

BMC 和八个设备通过 SlimSAS 电缆连接。

目前、我使用的是 TMUX1308、其电路如下所示。 不过、由于 TMUX1308的 Ron 问题、我不确定它是否适合在 UART 接口中使用。 请帮助检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用任何支持所需电压和频率的开关。 UART 较慢、因此不会出现带宽问题。

    TMUX1308具有59 Ω;这对于慢速逻辑信号无关紧要。 考虑价格便宜的 SN74LV4051A、或者如果您真的关心 Ron、请考虑 TMUX1208。

    (SAS 电缆针对差分信号进行了优化。)