Other Parts Discussed in Thread: TMUX7234
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX7234 工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我将在 VDD =+14V 且 VSS =-10V 的设计中使用 TMUX7234。 我想确认这些电源是否有任何特定的上电序列要求。
- 如果首先施加-10V (VSS)、然后施加+14V (VDD)、这是否会导致器件运行出现任何问题?
- 在应用 VDD 之前、开关是否会保持定义的状态?
- 是否有任何建议的预防措施来确保此配置的安全电源时序?
谢谢!