This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7234:TMUX7234的电源序列(+14V 和-10V)

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1486286/tmux7234-power-supply-sequence-for-tmux7234-14v-and--10v

器件型号:TMUX7234

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我将在 VDD =+14V 且 VSS =-10V 的设计中使用 TMUX7234。 我想确认这些电源是否有任何特定的上电序列要求。

  1. 如果首先施加-10V (VSS)、然后施加+14V (VDD)、这是否会导致器件运行出现任何问题?
  2. 在应用 VDD 之前、开关是否会保持定义的状态?
  3. 是否有任何建议的预防措施来确保此配置的安全电源时序?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    1.只要将源极/漏极上的实际输入电压保持在 VSS / VDD 电平之内、排序顺序无关紧要。
    2.如果您没有将使能引脚拉低并且在源极/漏极上没有任何 I/O 信号、那么它应该在施加 VDD 之前保持断电状态。 该器件在 EN 引脚上有一个内部下拉电阻、因此应将其保持为。 但状态并不重要、因为在应用 VDD 之前、I/O 上不应有任何信号。 如果您执行此操作、您可以反向为设备供电并将其打开。
    3.如1和2所述,建议先打开电源,然后再通过 I/O 电压。   

    谢谢!
    Rami