Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN3257-Q1 工具与软件:
您好、应用团队:
我们想像应用一样使用 SN3257-Q1设计实现标准 I2C 2:1开关控制。
您可以 帮助我们查看设计是否适用于标准 I2C (100k /400k)开关选择吗? 任何上升/下降规范是否可以满足 I2C 协议? 谢谢你

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.