This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:SN3257-Q1 I2C 2:1开关选择设计问题

Guru**** 2347070 points
Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1487852/sn3257-q1-sn3257-q1-i2c-2-1-switch-selection-design-question

器件型号:SN3257-Q1

工具与软件:

您好、应用团队:

 我们想像应用一样使用 SN3257-Q1设计实现标准 I2C 2:1开关控制。

您可以 帮助我们查看设计是否适用于标准 I2C (100k /400k)开关选择吗? 任何上升/下降规范是否可以满足 I2C 协议? 谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2GHz 的带宽足以支持0.0004GHz 信号。

    有一些更小、更便宜的器件。 您是否需要切换两个或四个信号? 多大电压? 您是否需要汽车认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

     是的、您能提供一些更小、更便宜的解决方案供我们参考吗?  

    (1)是否需要切换两个或四个信号? ->您能分享所有我们可以选择适合我们设计的解决方案吗?  

    (2) 电压是多少? -> 1.8V 至3.3V。

    (3)需要汽车级解决方案

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN3257-Q1已通过汽车认证、是价格最便宜且尺寸最小的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱门斯。

    注意,谢谢你的建议.

    罗伊