Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A3166 工具与软件:
我正在尝试使用 STM32 MCU 的3.3V GPIO 设计一个电路来控制 RS485总线120 Ω 端接电阻器。 我以前从未有过这样的申请。
我的 RS485接口可使用隔离式5V 电源。 使用 TS5A3166DBVR 时、我认为可以直接通过 GPIO 启用或禁用 RS485总线120 Ω 端接电阻器。
应用程序中缺少什么内容吗?