This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166:GPIO 控制的 RS485总线端接电阻器

Guru**** 2554410 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1488398/ts5a3166-gpio-controlled-rs485-bus-termination-resistor

器件型号:TS5A3166

工具与软件:

我正在尝试使用 STM32 MCU 的3.3V GPIO 设计一个电路来控制 RS485总线120 Ω 端接电阻器。 我以前从未有过这样的申请。

我的 RS485接口可使用隔离式5V 电源。 使用 TS5A3166DBVR 时、我认为可以直接通过 GPIO 启用或禁用 RS485总线120 Ω 端接电阻器。

应用程序中缺少什么内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关必须支持总线上发生的所有电压。

    您的应用中实际会出现哪些总线电压? 为何使用±275V TVS 元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    实际可能发生的总线电压为5V。 我们使用±275V TVS 元件提供 ESD 保护和任何外部故障连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果总线电压不能低于0V 或高于5V (即 RD-485节点之间没有接地漂移)、则可使用5V 开关、如 TS5A3166。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯

    最后一个问题。 我将触发信号从 MCU 的3.3V GPIO 引脚直接连接到 TS5A3166的引脚4 (IN)。 我是否应该在两者之间放置一个串联电阻器、或者它是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制引脚为高阻抗输入、因此不需要电阻器。