This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:输入电压钳位

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1488649/tmux1574-input-voltage-clamping

器件型号:TMUX1574

工具与软件:

团队、

客户将使用肖特基二极管对 TMUX1574的漏极引脚处的输入信号进行钳位来实现保护、如所示的原理图所示。

在 d/s 中、绝对最大额定电压介于-0.5V 至6V 之间。  

使用肖特基二极管进行钳位后、最低电压将为-0.46V、接近-0.5V。 设计裕度似乎不够好。 是否有增加设计裕度的评论? 谢谢。  

粉色探针:PLC 信号(5V 交流- 6V 交流、最高20V 交流、最大频率为 500kHz 至1.2kHz)

绿色探针:带肖特基二极管钳位的 PLC 信号

蓝色探针:PLC 信号电流

应用:适用于太阳能串式逆变器的 PLC。

 

MBR0540T1G

 

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电压低于−0.5V 时、一些电流将流过内部钳位二极管。 它是一种普通硅二极管、因此对于相同电流、其正向电压远高于 DM11、即几乎所有电流都将流过 DM11。 您的电路正常。 考虑增加 RM189、这将进一步降低内部钳位电流。