This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6221:断电状态、Sx 和 Dx 上具有锁存保护

Guru**** 2554420 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6222, TMUX6221, TMUX7436F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1488867/tmux6221-power-off-state-latch-protection-on-sx-and-dx

器件型号:TMUX6221
主题中讨论的其他器件:TMUX6222TMUX7436F

工具与软件:

嗨、

我们目前使用 TMUX6222来实现 CAN 和 RS485总线上的终端设置。

我们的设计如下:当输入电压为12V 时

1.您能否告知/确认 IC 的关闭状态(VIN=0 )?

a.对于 TMUX6222 、Sx 和 DX 断开连接。

b.对于 TMUX6221、Sx 和 DX 短接。

2.我们可能会遇到这样一种情况:当 VIN 关闭时,总线上的电压可能存在,即 VSX 和 VDX > VDD ,我们在 VIN 上有一个额外的二极管用于锁存保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件需要电源才能启用开关。 对于6221和6222、当 VIN = 0时、Sx 和 Dx 都断开连接。 此外、I/O 引脚被二极管钳制至电源轨、因此开关未上电时不允许对这些引脚施加电压。

    为了使总线电压无需通电、您需要具有"断电保护"功能的开关、如 TMUX7436F。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应

    看起来这个也不符合我们的需要 ,似乎我们可能 在 IC (Sx 和 DX)两侧都有电压,这里看起来保护仅应用于 Sx 侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eytan、

    是的、  TMUX7436F 仅在源极侧提供保护。  

    根据您希望通过多路复用器的电压电平和频率 、 TMUX4827 可能会起作用。   

    它在两侧均具有断电保护、但最高只能传递+-12V 的信号、带宽为72MHz。

    谢谢!

    近红外