Other Parts Discussed in Thread: TMUX6222, TMUX6221, TMUX7436F
主题中讨论的其他器件:TMUX6222、 TMUX7436F
工具与软件:
嗨、
我们目前使用 TMUX6222来实现 CAN 和 RS485总线上的终端设置。
我们的设计如下:当输入电压为12V 时

1.您能否告知/确认 IC 的关闭状态(VIN=0 )?
a.对于 TMUX6222 、Sx 和 DX 断开连接。
b.对于 TMUX6221、Sx 和 DX 短接。
2.我们可能会遇到这样一种情况:当 VIN 关闭时,总线上的电压可能存在,即 VSX 和 VDX > VDD ,我们在 VIN 上有一个额外的二极管用于锁存保护。