Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208, SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G3157
工具与软件:
数据表暗示、TMUX1208的 Sx 和 VDD 引脚之间有一个钳位二极管、同样、 SN74LVC1G3157的 Bx 和 VCC 引脚之间有一个钳位二极管( SN74LVC1G3157提到了-50mA 钳位电流的绝对最大值)。 有人能告诉我这些内部二极管的特性吗?
我的设计 在特定条件下从这些开关引脚到电压电源可能具有~0.3V 增量(或更大的容差/温度)、并想知道是否有针对这些内部钳位的 Vf 温度规格。 我已使用 万用表的二极管测试功能、在室温下测量出这些器件的电路~0.68-0.74V。