This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:S 和 B 引脚上连接到 TMUX1208/SN74LVC1G3157的内部钳位二极管(VDD 和 VCC)

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208, SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1491062/tmux1208-internal-clamp-diode-on-s-and-b-pins-to-vdd-vcc-tmux1208-and-sn74lvc1g3157

器件型号:TMUX1208
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G3157

工具与软件:

数据表暗示、TMUX1208的 Sx 和 VDD 引脚之间有一个钳位二极管、同样、 SN74LVC1G3157的 Bx 和 VCC 引脚之间有一个钳位二极管( SN74LVC1G3157提到了-50mA 钳位电流的绝对最大值)。 有人能告诉我这些内部二极管的特性吗?  

我的设计 在特定条件下从这些开关引脚到电压电源可能具有~0.3V 增量(或更大的容差/温度)、并想知道是否有针对这些内部钳位的 Vf 温度规格。 我已使用 万用表的二极管测试功能、在室温下测量出这些器件的电路~0.68-0.74V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是普通的硅二极管;绝对最大额定值中的0.5V 偏移可确保不会有电流流动。 未指定其他特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这些器件的电源电流要求非常低(分别为2.7 μ A 和35 μ A)、您是否认为在电源轨到 VDD / VCC 引脚之间串联添加~200欧姆电阻器来限制最大钳位二极管电流存在任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    不、这样做应该不会有任何问题。  

    谢谢!

    近红外   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、最后一个问题、您能否确认两个器件都可以安全地通过钳位二极管连续运行25mA? 2通道器件状态为最大50mA、但在第一轮规格表中找不到8CH 器件的任何值。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钳位电流限制尚未指定、但可能与逻辑输入引脚(30 mA)的钳位电流限制类似。

    请注意、钳位电流将从 VDD 中流出、并为去耦电容器充电;您必须确保电压不会上升过大。