This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3244:断电阻抗

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1490952/sn74cb3q3244-power-down-impedance

器件型号:SN74CB3Q3244

工具与软件:

大家好

观察设计中的 SN74CB3Q3244 IC (8位 FET 总线开关)、并希望通过下拉 IC 的 OE 引脚来永久启用其输出。 在数据表中、给出了与断电时的器件条件相关的两个单独的声明:

1)在断电期间、该器件使用其 IOFF 电路提供隔离、并且 I/O 可承受高达5V 的电压。
2) 2) OE 应通过上拉电阻连接至 VCC、以确保断电期间处于高阻抗状态。  

 我们可以 说明一下、通过 OE 永久下拉、在断电期间和断电后、该 IC 在其输入和输出(FET 开关的源极和漏极)之间是否提供高阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    通过在 OE 永久下拉、我们无法保证器件将处于高阻抗模式。 由于器件为低电平启用、因此开关可能会闭合。   

    我建议将 OE 连接到上拉电阻、以便开关处于可预测的高阻抗状态。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 NIR、快速跟进:

    ""

    建议上拉 OE 以使开关在断电期间或之后处于可预测的高阻抗状态。

    因此、这意味着应该从不同的电源而不是器件的 VCC 电源上拉 OE。 您还能说明一下吗?

    ""

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    是的、您回答正确。

    数据表提示"OE 应连接至 VCC " 这令人困惑、但它 基本上意味着 OE 应拉至高电平。  

    谢谢!

    近红外