请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX6202 Thread 中讨论的其他器件: TMUX6201
工具与软件:
尊敬的 Expert:
我的客户使用的是 TMUX6202、但发现2023年至2024年版本之间的真值表更新了。 因此、请帮助检查。

- 我们的器件也会跟进此更新、因为此真值表已反转
- 我们有 PCN 文件吗?
- 如何识别新旧之间的设备? 您能帮助分享一个丝印掩码列表或批号吗? 例如、从6月 Y24日起、所有器件都在用新的表真值来跟进?
BR
Chi